オペレーター CameraGrayArea

Operator Library: Hardware Platform

この演算子は、グレースケール領域スキャンGigE Visionカメラと画像データインターフェースを表します。 VisualAppletsこの演算子には1つ必要ですVisualApplets CAMタイプのリソース。リソースダイアログでカメラのリソースインデックスを設定してください。リソースインデックス0はカメラをポート0に、インデックス1はポート1にマッピングします。詳細については、 「デバイスリソースの割り当て」を参照してください。

このオペレータは、GigE Vision規格で規定されているさまざまなデータ形式をサポートするように構成できます。次の図は、それらのデータ形式を示しています。

パック形式では、2ピクセルを送信するために3バイトが必要です。MONO8とMONO8_SIGNEDは、1ピクセルあたり1バイトしか必要としません。MONO10、MONO12、MONO16は、1ピクセルあたり2バイトを必要とします。

注意

  • MONO8_SIGNED は、オペレーターによって MONO8 として管理され、出力リンク形式は UNSIGNED タイプに設定されます。SIGNED リンクが必要な場合は、CastType オペレーターを使用してリンクタイプを SIGNED に変更してください。
  • ベイヤーフォーマットは、カメラオペレーターがピクセルの内容を解釈しないため、これらのグレースケールフォーマットにマッピングできます。

パラメータ化されたフォーマットは、カメラオペレータのパラメータ化された出力リンクフォーマットと一致するように変換されます。出力リンクは、複数のビット幅に設定できます。カメラフォーマットのビット幅が出力リンクのパラメータ化されたビット幅よりも大きい場合は、下位ビット位置にビットを追加することで変換が行われます。ただし、カメラフォーマットのビット幅が出力リンクで使用可能なビット数よりも小さい場合は、最上位ビットのみが使用されます。

さらに、出力リンクで可能な限り最大の画像寸法を指定する必要があります。 ただし、実際に転送される画像のサイズはそれより小さくてもかまいませんが、このパラメータ化された最大値を超えてはなりません。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable IV VQ4-GE /-GPoE

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Output Link O、画像データ出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Output Link O
Bit Width {8, 10, 12, 14, 16}
Arithmetic unsigned
Parallelism 4
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE2D
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

パラメーター

PixelFormat
タイプ 動的読み取り/書き込みパラメータ
Default モノ8
範囲 {MONO8、MONO8_SIGNED、MONO10、MONO10_PACKED、MONO12、MONO12_PACKED、MONO16}

This parameter specifies the data format of the connected camera. The format has to match with the camera configuration.

Overflow
タイプ 動的リードパラメータ
Default 0
範囲 {0, 1}

このパラメータは、カメラ操作部でオーバーフローが発生したかどうか、つまり画像データが失われたかどうかを示します。オーバーフローが発生するたびに、このパラメータは1に設定されます。この値は、読み取られるまで保持されます。したがって、このパラメータを読み取ると、値は0にリセットされます。通常の操作では、このようなことは決して起こりません。このパラメータは、メンテナンスに使用されます。